Legnépszerűbb kategóriák:
  • Összes termék
  • Útmutatók

Összes termék

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Útmutatók

         

Wissenswertes zu Messgeräten

  • Was sind Messgeräte?

  • Wie funktionieren Messgeräte?

  • Verschiedene Arten der Messgeräte

  • Was ist beim Kauf von Messgeräten zu beachten?

Messgerät

   



Was sind Messgeräte?

In der Messtechnik zum Einsatz in Industrie und Handwerk werden Geräte verwendet, die unterschiedliche physikalische Größen messen. Dazu gehören Parameter wie elektrischer Strom, Spannung, Widerstände oder Frequenzen. Kraft, Druck und Schall können ebenso gemessen werden wie die Temperatur von Elementen und Umgebungen. Auch Gase, Flüssigkeiten und elektromagnetische Felder erfassen geeignete Geräte sehr präzise. 

Für die Durchführung dieser Messungen oder die Darstellung und Einstellung von Werten und Signalen stehen Ihnen im Shop von Conrad diverse Messgeräte zur Auswahl. Wir unterscheiden dabei zwischen mobilen und stationären Messgeräten. Handheld-Geräte sind zum Einsatz beim Kunden oder in wechselnden Umgebungen ideal. Stationäre Messgeräte wie Stand-Alone-Geräte und Geräte zum Anschluss am PC eignen sich besser für Werkstatt und Labor oder den längerfristigen Einsatz.



Wie funktionieren Messgeräte?

Voltcraft Messgerät

Messgeräte messen mittels mechanischer, optischer oder elektronischer Sensoren den zu prüfenden Wert entweder absolut oder gegen einen Referenzwert (Sollwert). 

Im Gegensatz zu Prüfgeräten zeigen reine Messgeräte wie Umwelt-Messgeräte oder Multimeter Werte an, die nicht interpretiert werden, sondern zur Beurteilung der Sichtung eines Fachmanns bedürfen. Prüf- und Testgeräte geben dagegen teilweise optische oder akustische Signale aus, wenn bestimmte Messbereiche erreicht oder unter- beziehungsweise überschritten werden. Die ebenfalls zum Bereich der Messtechnik gehörenden Labor-Messgeräte haben darüber hinaus manchmal nicht nur signalmessende, sondern auch signalgebende Funktionen, wie etwa Funktions-Generatoren.

In Deutschland gilt im Bereich der Messtechnik die Norm DIN 1319. 



Verschiedene Arten der Messgeräte

Wählen Sie im Conrad-Angebot aus hochwertigen Labor-Messgeräten, Multimetern, Test- und Prüfgeräten und Umwelt-Messgeräten.

Labor-Messgeräte

In Labor- und Werkstattumgebungen kommen Profi-Messgeräte zum Einsatz, die den speziellen Laborbedingungen angepasst sind. Zu den Labor-Messgeräten im Conrad-Angebot zählen Elektronische Lasten, die als Labor-Netzteil ein funktionales Gegenteil zu Stromquellen darstellen. Daneben finden Sie regelbare Labor-Netzteile, Funktions-Generatoren und Frequenzzähler sowie Logik-Analysatoren für die Überprüfung von Signalverläufen. Oszilloskope und Spektrum-Analysatoren bilden Signale nach zeitlichen Verläufen oder Frequenzbereichen ab.

Die bei Conrad verfügbaren Labor-Messgeräte werden durch USB-Datenerfassungsmodule und weiteres Zubehör ergänzt.

Messgerät

Multimeter

Messgeräte

Für die Messung verschiedener elektrischer Größen werden Multimeter benötigt. Sie messen grundsätzlich Strom und Spannung für Gleich- und Wechselspannung und den elektrischen Widerstand. Einige Geräte im Conrad-Angebot verfügen über weitere Funktionen und messen Frequenzen, Kapazitäten von Kondensatoren oder testen zusätzlich die Funktion von Dioden oder die Induktivität von Batterie-Ladungen. Gegebenenfalls werden neben Ampère-, Volt- oder Ohmwerten weitere Messwerte abgegriffen, wie die für Drehzahlen, Beleuchtungsstärken oder Temperaturen.

Im Conrad-Sortiment finden Sie Multimeter in den Bauarten Handmultimeter für den mobilen Einsatz, Tisch-Multimeter für Werkstatt- und Laborumgebungen sowie Stromzangen-Multimeter. 

Wir bieten Multimeter für die folgenden Messkategorien an:

  • CAT I für Stromkreise ohne Verbindung zum Netz
  • CAT II für Geräte an Niederspannungsnetzen
  • CAT III für Messungen an Gebäudeinstallationen
  • CAT IV an Übergabepunkten zu Niederspannungsinstallationen, wie Hausanschlusskästen.

Test- und Prüfgeräte

Fachleute sind darauf angewiesen, in vielen Bereichen elektrische Größen und andere Material- und Umgebungswerte zu prüfen und zu analysieren. Deswegen bietet Conrad ein breites Sortiment an Test- und Prüfgeräten für den Profi-Bedarf an.

Von 2-poligen Spannungsprüfern, Leitungs-Messgeräten, Erdungs- und Isolations-Messgeräten bis hin zu Drehzahl- und Schwingungsmessern finden Sie Test- und Prüfgeräte für verschiedene physikalische Größen. Für Materialmessungen gibt es Härte- und Materialdicken-Prüfgeräte und für die optische Überprüfung stehen Mikroskope und Endoskop-Kameras zur Verfügung. 

Test-Telefone, VDE-Testgeräte und andere Spezialgeräte für den Fachmann – bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen.


Umwelt-Messgeräte

Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, Strahlung, Schall und Schadstoffbelastung sind in der Messtechnik von großer Bedeutung. Sind diese Parameter bekannt, kann der Profi seine Arbeit darauf abstimmen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Regulierung ergreifen. Im Bereich Umwelt-Messgeräte bietet Ihnen Conrad ein umfangreiches Sortiment von Anemometern, Feuchtigkeits- und Flüssigkeitsmessgeräten sowie Geräten zur Messung von Gasen und Schadstoff-Emissionen. Kraft- und Druck-Messgeräte, Geräte der Temperatur-Messtechnik und solche zur Ermittlung elektromagnetischer Größen (wie Elektrosmog oder Radioaktivität) sind ebenfalls im Shop zu finden.

Für die Langzeiterfassung solcher Messdaten und die Möglichkeit der späteren Auswertung sind Datenlogger eine sinnvolle Ergänzung. Sie sind Bestandteil mancher Geräte, an anderen können sie optional angeschlossen werden.

Messgeräte


Was ist beim Kauf von Messgeräten zu beachten?

Welches Messgerät für Ihren Einsatzzweck am besten geeignet ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab.

Bauart: Handheld-Gerät oder Stand-Alone? Das ist eine Frage der Einsatzumgebung. Wenn Sie mobile Messungen durchführen möchten, beispielsweise, weil sie häufig bei Kunden unterwegs sind, sind Handheld-Geräte die richtige Wahl. In festen Labor- oder Werkstattumgebungen oder beim dauerhaften Einsatz können stationäre Geräte besser geeignet sein, zumal diese oft einen größeren Funktionsumfang bieten.

Messbereiche: Messgeräte sind nur dann gut, wenn sie in geeigneter Weise eingesetzt werden. Das bedeutet, die Messbereiche der Geräte müssen in dem Bereich liegen, in dem sie auch zum Einsatz kommen werden. Achten Sie zudem auf die angegebene Genauigkeit der Werte und darauf, ob Absolut- oder Referenzwerte zu einem Sollwert für Sie relevant sind.

Zubehör: Achten Sie zudem darauf, ob Sie für die Benutzung des Messgeräts oder die Auswertung oder Übertragung der Daten weiteres Zubehör wie Datenlogger benötigen. Bei Stand-Alone-Geräten ist das in der Regel nicht der Fall. Schnittstellen wie Anschlüsse für USB oder Speicherkarten können ebenfalls sinnvoll sein.

%seoprefootercolumns%
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
Benning
* A kedvezmény csak 2026.06.28-ig a conrad.hu weboldalon, az azonnal elérhető (zölddel jelölt) Benning márkájú termékekre érvényes. Más kedvezménykódokkal nem kombinálható. Céges vásárlónként, vagy magánszemélyenként egyszer érvényesíthető. Az eladási mennyiség egyedi esetekben korlátozott lehet.

  • ÁSZF

  • Impresszum

  • Adatkezelési tájékoztató

  • Elállási jog – visszavételi garancia

Termékek összehasonlítás
Kedvencek